请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24773、 BQ24618大家好、
我已经调查过、可能适用的充电器很少–BQ24773、BQ24618、也可能有其他充电器。
所有这些器件的主要问题是其 Vbatlv–预充电电压阈值–对于 BQ247XX 来说太高–或者太低(BQ246XX)、因此我们无法正确处理这些电池的预充电阶段、我们也无法配置此电压(Vbatlowv)。
您对此有什么建议吗? 是否有要发布的新器件?
提前感谢、
此致、
Shai Berman