This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:使用 SEPIC 的降压/升压转换器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481SEPICEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700658/lm3481-buck-boost-using-sepic

器件型号:LM3481

你(们)好

1。

使用 LM34381 SEPIC 工作模式是否可以满足以下要求?

输入:3V-4.2V

输出:3V-8.5V

输出电流:1.3A

2.

是否可以修改 LM3481SEPICEVAL 以满足我们的要求?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.是的。 我们建议更改 RF2以调整输出电压。