This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:15kV 空气放电 ESD 测试未通过

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672093/bq76930-15kv-air-discharge-esd-test-does-not-pass

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

我使用了 BQ76930设计7电池保护板、应用于真空吸尘器。  附件  是原理图 e2e.ti.com/.../HG_2D00_P_2D00_RA993A-ESD.pdf.when 电池放电、静电枪位于充电端口执行 15kv 空气放电测试、 放电 MOSFET (Q18&Q20)关闭、我 在 ZD8 中添加了 C++和 C 之间 的值、但15kv 空气放电 ESD 测试仍然失败。 附件是 ZD7&ZD8 Datasheet.e2e.ti.com/.../TVS_2D00_P6SMB36CA_2D00_ZD8_2C00_ZD7.pdf.Please帮助提出一些改进建议。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可能会加入电容器、以便在 FET 和电池组端子之间提供 ESD 路径、这与 C18和 C34类似、但 ESD 值很小。  当 TVS 和火花隙必须达到击穿电压时、电容器将立即开始导通。  ESD 组件设计的性能通常比组件更依赖于布局和布线宽度。  同一个原理图可能会通过一个布局、但会因不同布局而失败。  这些行为很难在论坛或电子邮件上进行分析或描述。  请参阅有关 ESD 设计的教科书或咨询当地同事。  应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua368/slua368.pdf 是具有 bq76930和 MCU 等 AFE/监控器的电池电路中 ESD 的基本参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM:

    我已将 C18和 C34修改为0.1uF、执行15kv 空气放电 ESD 测试、仍将 fail.use EV2300连接到 bq769X0评估软件、发现 BQ76930进入运输模式。退出 运输模式后、我添加了 TVSe2e.ti.com/.../7840.TVS_2D00_P6SMB36CA_2D00_ZD8_2C00_ZD7.pdf

    在 P+和 P-之间、并在 BAT+和 BAT-之间添加一个47uF/50V 电解电容器、 在15kv 空气放电 ESD 测试之后、BQ76930仍进入运输模式。

     附件是 PCB 光绘文件 filee2e.ti.com/.../CAM-.zip.please帮助检查布局并提出改进建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    电解电容器很可能必须具有很大的阻抗才能有效地实现 ESD。 布局很难遵循、我希望您的工具将更加成功。 它没有接地平面、接地可能相互移动并导致复位。 一些火花隙似乎通过小走线将 ESD 电流引导到低电平电路区域。 同样、您将更好地了解布局所发生的情况。 遵循上述应用手册中的指南、将 ESD 电流导回电池。 使用串联电容器对将电流通过 FET 发送到电池、使用宽迹线区域。
    您可能需要咨询当地人员。