Other Parts Discussed in Thread: TPS562200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 大家好、团队成员。
我们的客户使用 TPS562200、输入电压为12V、输出电压为5V。
添加了一个100pF 的前馈电容器、用于改善轻负载下的纹波。
EVM 的用户指南中指出了这一点、其电容值最高为10pF、但100pF 是否没问题?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.