This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:最大 CFF

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670779/tps562200-max-cff

器件型号:TPS562200

大家好、团队成员。

我们的客户使用 TPS562200、输入电压为12V、输出电压为5V。

添加了一个100pF 的前馈电容器、用于改善轻负载下的纹波。

 e2e.ti.com/.../2334886

EVM 的用户指南中指出了这一点、其电容值最高为10pF、但100pF 是否没问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、
    我们不建议在这里使用100pf、因为在某些情况下、可能运行不稳定。
    因此、更改为10pF 或低于10pf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我将检查轻负载下的纹波是否也提高了10pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason。
    我检查了10pF、但轻负载下的纹波再次变得很大。
    你有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、
    10pF 和100pF 的纹波值是多少? 如果您使用 CFF 100pF、则可能工作不稳定。 上传波形、包括纹波和 SW 以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、


    如果是轻负载纹波、首先需要检查布局。 FB 应远离 SW 和 BOOT 电容器等高 dv/dt 焊盘。 您可以在此处分享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    由于布局设计存在问题、我们将应用图形剪切和贴片。
    但是、轻载条件下的纹波问题也出现在 TPS562200EVM 中、因此确认了允许的 CFF 容量。

    最棒的雷加斯