This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:在没有15V 输入的情况下、是否可以长时间向 PH 引脚添加5V 电压?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699370/tps54140a-may-i-add-5v-voltage-to-the-ph-pin-for-a-long-time-without-15v-input

器件型号:TPS54140A

它用于15V 至5V 的电压范围。 在工作时间内、PH 引脚为5V、输入电压为15V。 但是、我能否 在没有15V 输入的情况下长时间向 PH 引脚添加5V 电压? 在我们的设计中、在没有15V 输入的情况下向 PH 引脚添加5V 电压是一个特殊条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    问题在于、如果 PH 上的电压为5V、VIN 上的电压为0V、则高侧 FET 的体二极管将导通、VIN 上的电压将为~4.3V。 我对此有2个顾虑:

    如果 VIN 被拉低、则电流将从 PH 流过 FET 的体二极管并流入 VIN。 这是不需要的、根据电流大小、可能会对 IC 造成损害。

    2.如果 VIN 足够高、IC 将打开并尝试调节、但它只能将部分 VIN 电容器能量移至输出、直到 VIN 电容器电压下降且 IC 关闭。 然后、该过程将再次开始。 这不是所需的操作。 这可以通过在 EN 上使用电阻分压器来缓解、从而使 IC 仅在15V (或大于12V)时导通。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PH 上有5V 电压,VIN 上没有电压(0V 或任何其他电压),因此输入可以是带有电容器和隔离变压器的负载。如果 PH 上有5V 电压,那么高侧 FET 的体二极管将导通,VIN 上的电压将为~4.3V。 使用情况是,体二极管是否可以导通数分钟(例如10分钟),是否对 IC 有害? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VIN 上唯一的东西是电容器很少、则 VIN 电容器将充电至~4.3V、并且体二极管将停止导电、因为没有更多的负载。

    我假设 VIN 上的隔离变压器也有一个二极管、用于将变压器的输出整流为15V 直流电。 如果是、请参阅上文。

    只要不连续传递大量电流(例如数百毫安持续几分钟)、该二极管就可以传导几分钟。 这将导致 IC 预热。 但听起来、只要对这些电容器充电、它就会导通。 没关系。

    Sam