它用于15V 至5V 的电压范围。 在工作时间内、PH 引脚为5V、输入电压为15V。 但是、我能否 在没有15V 输入的情况下长时间向 PH 引脚添加5V 电压? 在我们的设计中、在没有15V 输入的情况下向 PH 引脚添加5V 电压是一个特殊条件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它用于15V 至5V 的电压范围。 在工作时间内、PH 引脚为5V、输入电压为15V。 但是、我能否 在没有15V 输入的情况下长时间向 PH 引脚添加5V 电压? 在我们的设计中、在没有15V 输入的情况下向 PH 引脚添加5V 电压是一个特殊条件。
用户、
问题在于、如果 PH 上的电压为5V、VIN 上的电压为0V、则高侧 FET 的体二极管将导通、VIN 上的电压将为~4.3V。 我对此有2个顾虑:
如果 VIN 被拉低、则电流将从 PH 流过 FET 的体二极管并流入 VIN。 这是不需要的、根据电流大小、可能会对 IC 造成损害。
2.如果 VIN 足够高、IC 将打开并尝试调节、但它只能将部分 VIN 电容器能量移至输出、直到 VIN 电容器电压下降且 IC 关闭。 然后、该过程将再次开始。 这不是所需的操作。 这可以通过在 EN 上使用电阻分压器来缓解、从而使 IC 仅在15V (或大于12V)时导通。
Sam
如果 VIN 上唯一的东西是电容器很少、则 VIN 电容器将充电至~4.3V、并且体二极管将停止导电、因为没有更多的负载。
我假设 VIN 上的隔离变压器也有一个二极管、用于将变压器的输出整流为15V 直流电。 如果是、请参阅上文。
只要不连续传递大量电流(例如数百毫安持续几分钟)、该二极管就可以传导几分钟。 这将导致 IC 预热。 但听起来、只要对这些电容器充电、它就会导通。 没关系。
Sam