This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:计算 LS#39和 Ls 的另一种方法、此时无需电感器。

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672299/bq51013b-another-way-to-calculte-ls-and-ls-without-having-the-inductor-at-the-moment

器件型号:BQ51013B

大家好、我观看了视频:4.3无线电源接收器系统设计。 第1部分与 Tahar Allag 合作。 他解释说、C1和 C2的分频取决于 Ls 和 L'、它们分别决定了所用线圈的实际测量值。  

是否有另一种方法可以在没有线圈的情况下理论计算这些值? 我将使用此线圈: iwas -4832FF-50

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不建议这样做、强烈建议在 TX 仿真器就位的情况下测量应用中的 Ls。 如视频所示。
    请勿将数据表中的 L 值用于 Ls"。 L 值将根据其周围的金属和 TX 线圈而变化。