请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 主题中讨论的其他器件:AM3352、
您好!
客户将 TPS65218与 AM3352搭配使用。 他在某些电路板上很少遇到启动问题、 并认为 PMIC_POWER_EN 不会升高。 它们不使用 RTC 和唤醒功能。
问题:他们能否使用上拉电阻器将 PMIC PWR_EN 引脚设置为高电平并将其设置为1.8V、而不再设置下拉电阻器以及与 AM3352 PMIC_POWER_EN 的连接?
此致、Holger