This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PWR_EN 引脚设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700334/tps65218-pwr_en-pin-design

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!
客户将 TPS65218与 AM3352搭配使用。 他在某些电路板上很少遇到启动问题、 并认为 PMIC_POWER_EN 不会升高。 它们不使用 RTC 和唤醒功能。   

问题:他们能否使用上拉电阻器将 PMIC PWR_EN 引脚设置为高电平并将其设置为1.8V、而不再设置下拉电阻器以及与 AM3352 PMIC_POWER_EN 的连接?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    感谢您与我们联系。 我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将查看此问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是的、它们可以使用上拉电阻器来提供 PWR_EN。

    PWR_EN 只需在20秒内置为有效即可。

    此致、

    Rick S.