主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我使用 Win7+EV2300+smartFlash v0.0.3 在 bq27411G1C 上对 OTP 进行编程。 但是、当我将 EV2300连接到连接 到 bq27411板的计算机 并 打开 软件时、出现错误:
应用程序 有一个未处理的异常。 ,意外的 EV2300数据包:0xC0。 屏幕截图中显示了所有信息。 我忽略了此错误、但 也会在后续步骤中进行编程
OTP。
如果我未将 bq27411电路板连接到 EV2300、则不会发生上述错误。 但 我可以在下次 将 y bq27411板连接到 EV2300时区分.ot.fs 文件。 我按刷新标记,上面显示错误
再次发生。
我在 win10上运行该软件,但也会出现错误信息。
我可以使用 bqStudio 成功配置 bq27411。因此、我认为 EV2300驱动程序和 从 bqStudio 导出的文件上没有错误。
我还尝试使用 smartFlash V0.7.0对 OTP 进行编程。 未发生错误。但我需要将.ot.fs 文件重命名为.otfs 文件。 以及编程完成时。 一些意外的信息显示:
2018/26 17:08:56 >> SmartFlash v0.7.0
2018/2/26 17:09:11 >>打开 FS 文件:C:\ti\BatteryManagementStudio\OutputFiles\3326.0421_1_09_80-bq27411G1A-3.OTF
2018/26 17:09:11 >> FileTarget:421 v1.09
2018/26 17:09:15 >>目标量规:421 v1.09
2018年2月26日17:09:15 >>编程监测计...
2018/26 17:09:19 >>错误:OTF 文件第48行中的读取比较错误(读取:0x4 /预期:0x0)
2018/26 17:09:19 >>错误:OTF 文件第49行中的读取比较错误(读取:0x6 /预期:0x0)
2018/26 17:09:19 >>错误:OTP 回读时验证错误。
2018/26 17:09:23 >>错误:编程失败!
这就是我使用 smartFlash v0.0.3的原因。
但奇怪的是 、我想要编程到 bq27411中的所有信息都是正确的。 当我断开电池时、数据永远不会丢失。
我只想知道 我可以做什么 来消除 错误: 应用程序 有一个未处理的异常。 ,意外的 EV2300数据包:0xC0。
希望能用于重播。