This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:发生错误时的电阻值

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699357/tps65381a-q1-resister-value-when-error-occured

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65381A-Q1并有疑问。

如果你能提供建议,我将不胜感激。

--

(1) TPS65381A - Q1的寄存器值是否在每次激活时复位为初始值?

 
(2) 当 TPS65381A-Q1发生错误并 切换到待机模式或复位模式时、

正常启动时的电阻值是否保持不变? 或者它将被初始化?。
 

(3)通过将要在启动时设置的寄存器的值(例如、WD 窗口)与默认值进行比较、

是否可以 知道启动是正常启动还是异常启动?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我已将此帖子分配给应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢你的答复。

    我期待得到答复。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    请参阅下面的我的答案以了解您的问题。

    (1) TPS65381A - Q1的寄存器值是否在每次激活时复位为初始值?
    Murthy:每次发生上电复位(NPOR)事件时、所有寄存器都会重新初始化。 器件电源首次打开、发生 NPOR 事件并复位寄存器。

    (2)当 TPS65381A-Q1发生错误并进入待机模式或复位模式时、正常启动时的电阻值是否保持不变? 或者它将被初始化?。
    Murthy:在数据表 SPI 寄存器部分中、对于每个寄存器、都会提到"初始化源"、根据这种情况、寄存器会重新初始化。 一些寄存器仅在 NPOR 之后重新初始化、而一些寄存器在 LBIST 运行后重新初始化。 因此,如果错误不会导致 NPOR 或 LBIST 重新运行,则寄存器值将被保留。

    (3)通过将要在启动时设置的寄存器的值(例如、WD 窗口)与默认值进行比较、
    是否可以知道启动是正常启动还是异常启动?
    Murthy:是的、通过查看寄存器值、应该能够识别启动是否正常或异常。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一