请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS65381A-Q1并有疑问。
如果你能提供建议,我将不胜感激。
--
(1) TPS65381A - Q1的寄存器值是否在每次激活时复位为初始值?
(2) 当 TPS65381A-Q1发生错误并 切换到待机模式或复位模式时、
正常启动时的电阻值是否保持不变? 或者它将被初始化?。
(3)通过将要在启动时设置的寄存器的值(例如、WD 窗口)与默认值进行比较、
是否可以 知道启动是正常启动还是异常启动?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一