This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:大型 MOSFET 电阻负载冲击 MOSFET

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682379/lm5060-large-mosfet-resistive-load-blows-mosfet

器件型号:LM5060

我设计了一个模块、用于开关100A-200A 等高电流负载、使用采用 SOT-227封装(IXFN420N10T)的 LM5060和 MOSFET、并且我们连接了大约50A 的电阻负载。 首先、一切都关闭、然后使能将其设置为打开、但无法再关闭它并始终保持打开状态。 栅源极为0.5欧姆、栅漏极为22欧姆。

我们使用基本示例原理图、在栅极上添加了0.01uF 电容器。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aurimas

    使用设计计算器工具帮助进行设计。 可从 LM5060产品页面下载该软件。 此外、还可访问 www.ti.com/hotswap 以及更多应用手册和视频教程。 如果通过气流连接 stout FET、Ixys FET 具有良好的 SOA 和巨大的散热器能力。 是加热后还是加电期间出现故障? 您需要在上电时考虑几个因素。 Cout 以及您有一个电阻负载、该负载将电流从0v 应用到完整 Vout。 FET 中耗散的能量与 Cout (1/2 CV^2)+ Vout 斜坡时施加的附加负载的电荷相同。 强烈建议不要使用直阻性负载并使用 LM5060 PG 输出来启用下游负载。 这会在加电时占用 FET 很大的空间。

    在直流50A 条件下、FET 将耗散~ 9W。 因此、我假设具有气流的散热器 θ 需要在3-5 C/W 范围内、具体取决于您的环境。

    建议您查看 Vin、Vout、Vgate、I-in (而不是 I-out、因为您需要确保查看 FET 电流)、Vtimer at power up。 然后、您可以确定 FET 看到的总功率与时间间的关系、并对照 SOA 图进行检查。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在另一个主题中问的问题、我想问题是 LM5060产生的 Vgate 过高、因为 MOSFET Vgs 最大值为+/- 20V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aurimas、

    LM5060 GS 电压通常为12v。 您可以在方框图中看到内部有一个16.8V 钳位。 +/-20V 额定值不是问题。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您可以直接访问我在产品页面上找不到的设计计算器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aurimas、

    是的、您回答正确。 产品页面中随机缺失该信息。 请访问 www.ti.com/hotswap。 此特定登录页面包含所有计算器工具、应用手册和教程。

    Brian