This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:GND 澄清:IC 接地-电源接地平面

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680931/bq24735-gnd-clarification-ic-ground---power-ground-plane

器件型号:BQ24735

大家好、

我的客户尝试了解 BQ24735的接地系统。 在数据表的第3页引脚功能中、GND 引脚14被描述为模拟 GND 引脚。

另一方面、在第27页上有一个典型应用的原理图、其中 GND 引脚14也连接到电源接地。

  • 问:您能不能就此以及如何正确使用 GND 引脚14和电源板 GND 给出一些附加注释

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24735只有一个用于小模拟信号和电源信号的接地引脚。 因此、它必须同时接地。 关键点是将小信号接地和电源接地连接在一起:靠近充电 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着需要2种接地(小信号和电源)、并与其他直流/直流转换器分开、但由于引脚限制、只有1个接地引脚、因此它们应通过星形点连接到靠近 IC 的位置? 那么、电源板(IC 下方的接地引脚)与引脚14 (GND 引脚)相同?

    我们是否有任何布局示例?

    祝你一切顺利

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    需要使用2种接地(小信号和电源)来分离、以避免小信号拾取电源接地噪声。
    由于引脚限制、它们应连接在一起、靠近 IC。

    EVM 布局是一个示例:电源板是小信号接地和电源接地点、靠近 IC 接地引脚14。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的有用建议!

    我已经检查了 EMV 板、有2个独立的接地、信号接地和电源接地。 但引脚14似乎只连接到电源焊盘、而不连接到电源接地。 如以下屏幕截图所示:

    它们连接在哪里、我找不到星点。

    祝你一切顺利

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang5577、

    非常感谢您对此提供的支持。 我试图弄清楚 电源接地点的位置、但我也找不到它。 我在 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sluu507a/sluu507a.pdf 的第13页上查看了电路板布局

    我可以在布局 中看到、电源焊盘连接到 GND 引脚14、连接到 J4的 GND 小信号接地。

    但不是将 J2的电源接地 PGND 连接到器件的 GND 引脚14的哪个位置?

    您能不能指出布局中的位置。

    此致

    Dierk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在底层、散热焊盘连接到电源接地端(低侧 FET 下方有四个过孔)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、底部的多边形是电源接地。 信号接地通过 IC 下方的6个过孔连接到此电源接地。 因此、电源接地不直接连接到引脚14 (GND)、而是连接到电源焊盘。 在下图中、其他信号过孔(如圆圈2)现在也连接到电源接地。 这意味着、信号接地和电源接地通过更多的点进行连接、但不像星点那样连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在您方便的时候安排电话?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我时间。 我们可以拨打 972-995-7777、密码:47755567

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在德国、工作时间是柏林时区的9到17。 您在中国、您的工作时间如何? 是 WebEx 上的电话号码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在达拉斯。 让我们明天上午9点(达拉斯时间)=柏林时间下午4点(16点)致电。 972-995-7777是美国号码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我准备好了。 音频会议中似乎没有人。