This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RCA (剩余电量警报)

Guru**** 2587735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700047/bq34z100-g1-rca-remaining-capacity-alarm

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我对警报配置寄存器中的 RCA 位(2)有疑问。 从描述中我了解到、当剩余电池容量达到特定值时、将设置警报。 但是,它不会说如何编程该值。 如何了解此设置? 使用此位时、警报将设置为多大容量? 它是0容量吗? 那么、在什么容量下、警报将关闭、1 mAh?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的反馈。 措辞可能有点混乱。

    如果设置了外部 LED,则 RemainingCapacity()或 StateOfHealth()将以 LED 数量的平均值显示。

    当 RemaningCapacity 介于 SOC 设置阈值和 SOC 清除阈值之间时,将设置“重新生成能力警报”()。 如需更多信息、请参阅数据表的第7.3.5节。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答、这就是我的意思、很抱歉我使用了 LA 指南。 我只需要澄清的最后一点是、警报是基于 SOC1保留还是 SOCF 保留而工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    这将是 SOC1。

    此致、
    Bryan Kahler