请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 大家好、
我对警报配置寄存器中的 RCA 位(2)有疑问。 从描述中我了解到、当剩余电池容量达到特定值时、将设置警报。 但是,它不会说如何编程该值。 如何了解此设置? 使用此位时、警报将设置为多大容量? 它是0容量吗? 那么、在什么容量下、警报将关闭、1 mAh?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对警报配置寄存器中的 RCA 位(2)有疑问。 从描述中我了解到、当剩余电池容量达到特定值时、将设置警报。 但是,它不会说如何编程该值。 如何了解此设置? 使用此位时、警报将设置为多大容量? 它是0容量吗? 那么、在什么容量下、警报将关闭、1 mAh?
感谢您的帮助。