This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220最大占空比

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682469/ucc28220-ucc28220-maximum-duty-cycle

器件型号:UCC28220

我对 UCC28220上的最大占空比设置有一个问题。

对于2个 FET 正向运行、Dmax 如何限制为<50%?

根据公式,Dmax 不能小于60%,如何将 Dmax 设置为小于50%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David Woo:
    我怀疑这个部件不可能做到这一点。
    数据表的公式2表明、50%占空比需要零的振荡器占空比。
    一种选择是使用外部触发器和门控+驱动器、这样只有每秒的脉冲才会传递到开关。 在这种情况下、您应该能够实现45%的最大占空比钳位。 (90%来自控制器、但只有每秒脉冲进入开关)。
    另一种选择是使用包含50%占空比钳位的替代控制器。
    谢谢
    Joe Leisten