This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:数据表中的错误

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677242/tps562201-error-in-the-data-sheet

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件:TPS563201

大家好、团队成员。

数据表中存在错误

第一页的效率曲线

 它被描述为 TPS563201、但 TPS562201?

 输入电压是否为12V?

2.图14至图18

 效率曲线高达1A、对吗? 请提供正确的数字。

3.图22和图 23

TPS563201是否是 TPS562201中的错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的指出、我们将仔细检查这些词语和波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您对数据表中的误差是正确的。 TPS563201应在 TPS562201数据表中拼写错误。 我将在我们的团队中讨论如何仔细检查曲线的正确性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是图的水平轴。 21 20us/div?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为您提到的是图25
    是的、水平轴应为20us/div (在 PSM (脉冲跳跃模式)下运行)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供正确的效率数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请发送电子邮件至 Anthony、了解您关心的正确效率数据、anthony-lang@ti.com