Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 主题中讨论的其他器件:TPS563201、
大家好、团队成员。
数据表中存在错误
第一页的效率曲线
它被描述为 TPS563201、但 TPS562201?
输入电压是否为12V?
2.图14至图18
效率曲线高达1A、对吗? 请提供正确的数字。
3.图22和图 23
TPS563201是否是 TPS562201中的错误?
此致、