请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 为了同步 LM5021-2的时钟频率、同步时钟是否需要比 Rset 设置的时钟频率高一倍以上才能保持最大50%的占空比?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是一个2开关正向转换器应用、需要对其进行扩频以实现合规性和噪声容限。
似乎芯片内部在 LM5021-2的内部时钟的下一个边沿上完成了某些操作、而不是在同步时间进行、因为当 LM5021-2的自然设置时钟的一半点之后出现同步脉冲时、LM5021-2不会保持50%或更低的占空比 周期。 但是、当我的同步脉冲等于或早于 LM5021.2时钟周期的一半点、或者我的同步脉冲等于或大于自然时钟频率的两倍时、我从未见过输出占空比大于50%。 您可以检查一下这个吗?