This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699137/lm5021-lm5021

器件型号:LM5021

为了同步 LM5021-2的时钟频率、同步时钟是否需要比 Rset 设置的时钟频率高一倍以上才能保持最大50%的占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您关注 LM5021。 同步时钟需要大于振荡器频率才能正确同步。 同步频率不需要超过振荡器频率的两倍。 请记住、对于 LM5021-2、振荡器频率是 PWM 频率的两倍。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个2开关正向转换器应用、需要对其进行扩频以实现合规性和噪声容限。

    似乎芯片内部在 LM5021-2的内部时钟的下一个边沿上完成了某些操作、而不是在同步时间进行、因为当 LM5021-2的自然设置时钟的一半点之后出现同步脉冲时、LM5021-2不会保持50%或更低的占空比 周期。 但是、当我的同步脉冲等于或早于 LM5021.2时钟周期的一半点、或者我的同步脉冲等于或大于自然时钟频率的两倍时、我从未见过输出占空比大于50%。 您可以检查一下这个吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您提供更多信息。 您能否分享 Rt 电阻器的值以及同步脉冲的频率范围?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RT = 124K 欧姆
    脉冲是133khz 处的正脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您是否可以确认在 Rt= 124kΩ Ω 且同步脉冲频率= 133kHz 的情况下看到大于50%的占空比? 如果不是这种情况,您能否共享什么 Rt 值以及您看到的>50%占空比的同步频率?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它永远不会超过50%。
    如果我将 Rt 更改为71.5K 欧姆并仔细观察示波器、则会有大于50%的周期、这让我想在 LM5021内部、如果自然时钟边沿在我的同步脉冲的特定时间内、会发生什么情况。 我的同步脉冲振幅约为8V、时间范围为100ns。