This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:输出锁定在2V 且 CAN#39;t 恢复

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696701/lm5008-output-locked-at-2v-and-can-t-recovery

器件型号:LM5008

您好!

    我们的客户正在使用 LM5008 、它具有60V 输入 和24V/200mA 输出。

     当用手指触摸 FB 侧时、输出将锁定在24V 到2V 之间。 这个问题是、它在移动手指时无法恢复。 原理图如下所示。 请举手。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    如果手指也接触引脚6桥接引脚5 (FB)和引脚6 (RON)、则 RON 引脚将会看到一个小的接地电阻。 如果 RON 被拉至低电平、则器件应关断。 如果手指不够干净、这些引脚之间可能有足够的残余泄漏、以防止器件正常恢复。 请参阅数据表中的"导通时间发生器和关断"。

    如果这是您的问题、请单击"已解决"、否则请回复此主题、以便我们可以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    很抱歉,您的信息未能收到,我应该澄清手指没有接触针脚6桥接针脚5。 因此必须有另一个因素。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试对零件进行回流焊或重新焊接。 有时、较弱的焊点会导致类似的问题。 如果阻抗与推荐设计中的阻抗相似、只需用手指按一下就不应以这种方式干扰设计。