请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008 您好!
我们的客户正在使用 LM5008 、它具有60V 输入 和24V/200mA 输出。
当用手指触摸 FB 侧时、输出将锁定在24V 到2V 之间。 这个问题是、它在移动手指时无法恢复。 原理图如下所示。 请举手。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.