This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070对大压降问题有一些疑问

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682436/ucc28070-ucc28070-have-some-question-about-bulk-voltage-drop-issue

器件型号:UCC28070

尊敬的:

 我们有一个有关 UCC28070的问题
在老化(3000W)条件下、大容量电压从383Vdc 上升到389Vdc、
您能解释一下这种现象吗?

如有、请告知我。

谢谢、

最好的酒店

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    用于生成输出总线电压的基准电压的容差为正负1%

    因此、由于这种变化、383V 总线电压可升至386.8V。

    总线电容和 ESR 也 将随温度变化。
    随着温度升高、电容将增大、ESR 将减小。
    这将导致输出上的电压纹波更小。
    如果您使用 DMM 测量输出、则会看到总线电压因纹波减小而增加。

    您测得的增幅为1.5%、这不是一个很大的变化

    此致

    John