Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS65133、
大家好、
我的客户在 TPS65130和 TPS65133上有问题。 您是否知道需要考虑哪些注意事项?
客户在使用 TPS65130和 TPS65133时遇到了很多问题。 首先、他们认为这是一个与设计相关的问题、但他们认为可能与回流温度相关。
峰值应该是260度、它们在烤箱上差不多、但它们只存活了最后五个样本中的一个。
那么、问题是、回流焊峰值温度对器件有多重要?
他们没有时间进行进一步的测试、因为现在他们没有更多的备用 IC、但"熔化"的线圈是否会在器件上产生某种故障?
在更换线圈后、它们得到的结果相同。 并且始终相同、SWP 和 GND 短路。
BR
Gian