This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130和 TPS65133回流温度注意事项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682120/tps65130-tps65130-and-tps65133-reflow-temperature-considerations

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS65133

大家好、

 

我的客户在 TPS65130和 TPS65133上有问题。 您是否知道需要考虑哪些注意事项?

 

客户在使用 TPS65130和 TPS65133时遇到了很多问题。 首先、他们认为这是一个与设计相关的问题、但他们认为可能与回流温度相关。

 

峰值应该是260度、它们在烤箱上差不多、但它们只存活了最后五个样本中的一个。

 

那么、问题是、回流焊峰值温度对器件有多重要?  

 

他们没有时间进行进一步的测试、因为现在他们没有更多的备用 IC、但"熔化"的线圈是否会在器件上产生某种故障?

在更换线圈后、它们得到的结果相同。 并且始终相同、SWP 和 GND 短路。

 

BR

Gian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    没有特殊要求。 260C PEAK 是 QFN 封装的典型曲线、请参阅此应用手册第5.2章、第13页:

    您还可以在此应用手册中获取一些更一般的详细信息:

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SNOA550&fileType=pdf

    但是、正如您提到的、线圈熔化了。 如果线圈短路(不再有电感)并且 IC 已导通、则 IC 可能会损坏。 如果电容短路、则 IC 内的低侧 FET 导通时、电感器电流的上升时间不受任何限制。 因此短路的线圈可能会损坏 IC。

    此致、
    Brigitte