请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62152 Goodday、
我目前正在设计一个使用 TPS62152直流/直流转换器将15VDC 转换为固定3.3VDC 的设计。
在设计过程中、我非常关注有关布局和周围组件的数据表建议。
在设计过程中、我非常关注有关布局和周围组件的数据表建议。
但是、我有一个问题:当我向转换器的输入施加15VDC 时、我得到0VDC 输出(无输出)。
此时、转换器(输出负载但原理图中包含所有周围组件)的电流为36uA。
除了输入滤波器之外、我尝试更换几乎所有组件、但没有成功。 我已经进行了测量
为了确保所有周围元件都能与 IC 接触、并且所有元件都能按应有的方式进行连接。
为了确保所有周围元件都能与 IC 接触、并且所有元件都能按应有的方式进行连接。
此时、我开始认为问题是 PCB 制造故障、我将组装一个新的 PCB。
您能否确认设计是否正确? 我已包含原理图和 PCB 设计。
该 IC 配置为1.25Mhz 工作频率
我知道这是一个非常广泛的问题、因此请告诉我是否可以提供更多详细信息或进行计算。
您好!
马丁岛