This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:如何内置 LMG3410-HB-EVM

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677217/ucc25630-1evm-291-how-to-built-in-lmg3410-hb-evm

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVM

大家好、

我有 UCC25630-1EVM-291和 LMG3410-HB-EVM。

我想将 LLC MOSFET Q1、Q2 从 两个 SPW20N60CFD 更改为两个 LMG3410。

按 原样使用 LMG3410-HB-EVM。   主5V 来自 另一个电源单元。

我希望通过这种修改可以提高一到两个百分点的效率。

我想知道最好的连接方法。

此致、

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi San、

    感谢您的回答。 我将向您回复我们的回复。

    VA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划以何种频率运行 LLC 转换器? 从 GaN 级的角度来看、Bluestone 内置了可为 MOSFET 生成12V 电压的驱动器。 我们将这些用作 GaN 栅极的 PWM、并将驱动器电压除以因数3、因为 GaN 绝对最大电压为5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将最小开关频率提高到300kHz。

    但 UCC25630x 设计计算器(Excel)无法满足要求。

    已使用 Fuji elec LLC 的日本三大公司希望获得新的 Fsw (min)= 300kHz Excel 计算器。

    Fuji elec LLC IC 对许多方面都不是很好、但这三家制造商已经在其产品中使用了它、没有任何问题。

    因此、他们对 UCC25630x 的唯一希望是提高频率、从而缩小变压器尺寸、从而降低成本并节省空间。

    无论如何、您无法做到这一点、因此我现在只想使用 LMG3410、频率不变。

    负载和频率不变、以便 UCC25630x RVCC 12V 可用于 LMG3410自举? 足够的电流输出?

    如果是、则为内部两个 ISO。 直流/直流转换器。 对吧?

    电压输入分压的方法、这是如何实现的、

    将 R3和 R11从49.9更改为470欧姆。

    将 C2和 C17 从68pF 更改为10pF

    将 330欧姆电阻添加到 C2和 C17上

    GaN SW 节点 ISO_RET_H 可以直接连接到 UCC25630x  HSRegistered

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我回到您的问题上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San、您好!
    让我尝试帮助解决与 GaN 相关的问题。 首先、由于启动电流较大、我们不建议在较高的谐振频率(>300kHz)下使用 LMG3410运行 UCC25630x。 UCC25630x 的最大开关频率在数据表中定义为1MHz。 如果电路设计为在300kHz 的谐振频率下运行、则启动频率将受到限制、并且、 由于启动电流过大会导致变压器饱和、因此启动过程仍会很困难。较大的谐振频率设计不仅可能使变压器饱和、还可能触发 LMG3410的集成过流保护。 我们很快将推出一个参考设计。 请稍后再查看此设计。

    UCC25630x 的最大电流定义为100mA、而300kHz 的 LMG3410电源电流约为15mA、因此2个 FET 的总电流为30mA。 但是、在启动期间、开关频率将达到1MHz、两个 LMG3410将消耗80mA 电流。 我将就此向您回复。

    我将首先移除 digi ISO、短接 IN 和 OUT 引脚以绕过 digi ISO、然后将 R3和 R11从49.9更改为670ohm、并将 C2和 C17替换为330ohm (1/3比率)、绕过 R4和 R12、将 C4和 C19替换为10pF。

    是的、UCC25630x 的 HS 可以连接到 LMG3410 HB EVM 的 ISO_RET_H 网络、因为 UCC25630x 具有用于栅极驱动器的内部电平转换器。

    我还必须提到的一点是 LMG3410在死区时间期间的第三象限操作。 GaN FET 具有较大的第三象限(反向导通)压降、为了获得更高的效率、需要尽可能减小压降。 但是、UCC25630x 的最小死区时间为100ns。 这会在高开关频率下导致额外损耗。

    希望这能解答您的问题。
    最棒的
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serkan-San、

    感谢你的答复。

    我将等待您的新参考设计。