请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700 主题中讨论的其他器件: PMP10200
大家好、
我需要全桥隔离式升压拓扑的控制器建议、如下所示。
我的电流规格如下所示...
- 输入电压由机械组件变化、范围为33V 至400V。 这些是线间电压。
- 输出电压应为28-33V、具有一定的灵活性
- 输出电流为2-3A
我已经建议使用 UCC28700 (例如 PMP10200)的反激式拓扑、但由于输入电压范围较宽并且需要线性控制到输出功能、客户已申请全桥升压建议。
e2e.ti.com/.../Isolated_5F00_Boost_5F00_Top.docx
感谢您的支持、
海登