This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:推荐的全桥隔离式升压拓扑控制器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695234/ucc28700-full-bridge-isolated-boost-topology-controller-recomendation

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: PMP10200

大家好、

我需要全桥隔离式升压拓扑的控制器建议、如下所示。

我的电流规格如下所示...

  • 输入电压由机械组件变化、范围为33V 至400V。 这些是线间电压。
  • 输出电压应为28-33V、具有一定的灵活性
  • 输出电流为2-3A

我已经建议使用 UCC28700 (例如 PMP10200)的反激式拓扑、但由于输入电压范围较宽并且需要线性控制到输出功能、客户已申请全桥升压建议。

e2e.ti.com/.../Isolated_5F00_Boost_5F00_Top.docx

感谢您的支持、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Hayden_hast、
    我不知道任何适用于此拓扑的控制器。
    一个重要的困难是、为了避免变压器饱和、您必须关闭所有开关或让开关对振荡而不会出现重叠。 显然、只有在电感器电流降至零后才能关闭所有开关。
    由于它是升压拓扑、我认为它没有线性控制输出功能。 应为1/(1-d)。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的快速响应并确认了我的怀疑。 如果您和团队在给定我提供的电路输入的情况下有任何其他想法(除升压拓扑之外)、请随时与我们分享。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 大家好、是的、升压转换功能是1/(1-d)、但当您耦合变化广泛的输入电压时、您会得到~μ A 线性直流与 Vin、而不是像降压转换器那样出现~1/x 直流与 Vin 曲线。 这不是一项要求、但出于可控性原因、希望远离"1/x"(垂直和水平渐近)的极端区域。 这里的挑战是~20:1的输入范围。 仍愿意接受您可能提出的任何建议。

    谢谢、Kevin Spahr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin Spahr、

    感谢您花时间通过电话澄清您的要求。

    希望您的查询已得到解决、我们可以关闭此帖子。

    如果有进一步的问题、请随时打开另一个。

    此致

    Joe Leisten