This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:POE_GND 和 GND 之间允许的最大静态电压是多少?

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671177/tps23754-what-is-the-maximum-static-voltage-allowed-between-poe_gnd-and-gnd

器件型号:TPS23754

尊敬的:

在客户机设计 TPS23754参考电路下面、客户有一些问题、POE_GND 和 GND 之间允许的最大静态电压是多少?

e2e.ti.com/.../Vnegative-vs-GND.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    隔离电压实际上取决于您的系统要求、应用和环境。 它可以是1kV、2kV、5kV……  我们通常使用的是2kV。

    如果您希望使用更高的隔离电压、请确保变压器、隔离电容器和光学隔离器能够保持该高电压。

    并且 PCB 布局布线应特别注意 高电压隔离。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    感谢您的建议。

    此致、

    劳伦斯。