请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 我已经堆叠了4个 bq7790503、以使电路板的电流达到100安培。
从最初的角度来看、电路板运行正常、现在我突然在 Pack+& Pack-上没有来自电路的输出。
我追溯并检查了充电和放电 N 沟道 MOSFET 上的电压是否为零。 因此、这就是没有输出的原因。
如何跟踪四个中的哪个 bq7790503将使整个 outout 为零。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.