This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq7790503,4个堆叠式抖动,不提供任何输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698914/bq77905-bq7790503-4-stacked-togther-not-giving-any-output

器件型号:BQ77905

我已经堆叠了4个 bq7790503、以使电路板的电流达到100安培。

从最初的角度来看、电路板运行正常、现在我突然在 Pack+& Pack-上没有来自电路的输出。

我追溯并检查了充电和放电 N 沟道 MOSFET 上的电压是否为零。  因此、这就是没有输出的原因。

如何跟踪四个中的哪个 bq7790503将使整个 outout 为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    我建议测量每个器件的 CHG (U)和 DSG 引脚与其基准电芯(或器件 DVSS)相关。 避免 www.ti.com/.../slua774 图10中所示的负载、在图中的"上部"部分进行测量。
    对于欠压和电流故障、bq7790503均需要移除负载。 您可能需要一个充电器来使电池组足够低、以清除所有器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于20节串联电池、即4节堆叠 bq77905、建议将电阻器 u 的值用于电池仿真。
    我使用的是1欧姆、20串联电阻、它们会发热很高。

    您建议的值是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq77905 EVM 用户指南建议使用200欧姆的电芯仿真电阻器。 有些用户会选择1k 欧姆、但电压会在任何干扰条件下发生很大变化。
    如果测量设备中断、一些用户将使用10欧姆3W 电阻器来保持电压更稳定、但这会耗散大量热量。 使用较小的电阻值时、检查电阻器的表面温度和周围表面、也不会感到不舒服。
    10M Ω 仪表或示波器探头将影响高电阻仿真器、而不是低电阻仿真器。 还要注意您正在探测的节点的阻抗、例如、CTRC 和 CTRD 是上面提到的高阻抗信号。
    选择支持您的设备、预期测试并提供安全运行条件的电阻器值。