This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:PWM 调光啸叫声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697537/tps92513-pwm-dimming-whistling-sound

器件型号:TPS92513

100Hz 或200Hz 的单个 TPS92513电路线圈就像一个 cicada。 在1kHz 频率下、这会产生很多啸叫声。 VIN=24V、VLED=11V、LED 电流= 272mA。  

如何消除音频噪声?

谢谢、

luci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 PWM 调光的常见问题。 电感器、陶瓷电容器和其他元件可能会从方波电流中发射噪声。 您可以尝试不同的电感器或灌封化合物/环氧树脂。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将调光频率提高到22kHz 吗? 这些规格不受限制、是"调光频率范围为100Hz 至1kHz "。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucian、您好!

    将 PWM 频率增加到22KHz 将失去线性。  当 PWM 脉冲变为高电平和低电平时、电感器必须使电流上升和下降。  您可以尝试、但它超出数据表指定的范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、

    我们是否有任何关于电感器/特殊线圈的建议、以降低这些应用中的可闻噪声?
    我们如何在 EVM/TI 设计上处理此问题?

    谢谢、
    Franziskus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它实际上只是尝试几个不同的电感器。 由于 LED 电流、di/dt、dv/dt、它会因设计而异。 布局也会影响噪声(电路板的形状、尺寸等) 此外、应用灌封或胶水也有助于实现这一点。

    此致、