Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2421-2 主题中讨论的其他器件:TPS2595
正如您在此屏幕截图中看到的、输出电压(黄色)开始拉高并实现12v。 CCT 达到高电平的方式也是如此、但此时负载已启动、电子保险丝关闭。
我有12V 电压和一个3欧姆电阻器。 在数据表中、最大电流为5A、在本例中、仅为4A。 出什么问题了? 我认为 这不能是 PLIM。