This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:启动失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668601/tps2421-2-startup-unsuccessfully

器件型号:TPS2421-2
主题中讨论的其他器件:TPS2595

与此帖子相关  

正如您在此屏幕截图中看到的、输出电压(黄色)开始拉高并实现12v。 CCT 达到高电平的方式也是如此、但此时负载已启动、电子保险丝关闭。

我有12V 电压和一个3欧姆电阻器。 在数据表中、最大电流为5A、在本例中、仅为4A。 出什么问题了? 我认为 这不能是 PLIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我看到前面的问题与 Rset 有关。 但现在出现了另一个问题。 我将 Rset 更改为36k、输出端应具有5A 电流。 如果我启动电源、电子保险丝启动良好、但如果我更改 使能引脚的状态、电子保险丝将不再启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您是指通过 EN 切换进行器件复位、如数据表中的图12所示? 对于第二个测试用例、您能否分享负载条件(Rout、Cout)。 是否可以共享原理图?
    我们有更好的性能新器件-如果您可以分享您的系统/用例要求、我将研究并提出建议。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 输出电阻约为3欧姆。 COUT = 10uF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    根据"第8.4.2节确保成功启动所允许的最大负载"、似乎违反了启动负载标准
    请分享最终原理图。 我将检查 EVM。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    相反、我是否需要连接最小负载? 如果负载因负载故障而断开、芯片能否启动? 我可以有故障指示吗?
    谢谢、致以诚挚的问候
    Federico Battaglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    否,不要求最低连接负载。 但是、成功启动的必要条件是启动电阻负载必须大于数据表第8.4.2节中提到的 RMIN。

    即使负载断开、该器件也能够启动、但对于开路负载事件、不会出现故障指示。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我违反了启动加载标准、我如何首先启动以及当我更改使能引脚时不起作用。 另一件事是、如果 TPS2421能够提供5A 电流(根据数据表)、那么我会违反启动负载标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    TPS2421设计用于容性性质负载、在这些负载下、器件在启动期间以功率限制模式(典型值5W)运行、以管理大浪涌电流并保护内部 MOSFET 免受 SOA 相关故障的影响。 在稳定状态下、该器件能够为高达5A 的负载供电。

    请查看 TPS2595、TPS259241器件。 这些器件具有不同的架构、可提供3欧姆的启动负载。

    此致、
    Rakesh