This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:数据表 P22上无电容源电阻

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700176/tps659037-source-resistance-without-capacitance-on-the-datasheet-p22

器件型号:TPS659037

大家好

如果我们问 TPS659037、您会介意吗?
"数据表 P22上无电容的源电阻" 显示了最大值。
 "数据表 P22上无电容源电阻"的典型值是多少?
如果您有、您能给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    对于 TPS659037、可使用高达20K 的电阻器来设置源阻抗。 如果您的系统中需要更高的电阻、则我们还要求您为此引脚添加至少100nF 的电阻。 我们没有典型值、因为该引脚可以通过多种方式使用。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎