主题中讨论的其他器件:、 BQ25703A
您好!
想要寻求 BQ25700A 的正确实施 以支持无电电池。
我想检查几点。
我将像 bq25700AEVM-732那样使用背靠背 FET 进行浪涌电流控制、并使用 USB 端口 Vbus 与大电容隔离:
但我在这里有一个问题:
在连接输入电压之前、我没有3.3V 电压来上拉 CHG_OK。 器件导通后、3.3V 电压将可用。 但我在 Q9B 基极上得到大约1.19V 的电压、该电压来自3.3V 总线、其中最有可能是 REGN 超过 JP5的电压注入。 这使得电流无法流过背靠背 FET 并启动唤醒充电。
是否有人可以帮助提供正确的解决方案、以便正确初始化已断电的器件充电?
我的想法是从单独的3V LDO 上拉 Q9B 基极和 CHG_OK、这两个 LDO 通过二极管从 REGN 获取电源、而3.3V 电源、因此该 LDO 仅在连接 Vbus 后供电。
从数据表("8.6.5.1系统电压调节")中我读出、如果我移除 BATFET、则需要通过 I2C 进行配置。 这意味着、如果电池电量完全耗尽且 BQ25700A 寄存 器由于断电而复位为默认值、并且由于无法配置 BQ25700A、我无法为电池充电。
因此、如果我需要设计需要"无电电池充电"的产品、我无法移除 BATFET? 正确吗?
对于无电电池充电、我可能还需要考虑一些其他技巧?
谢谢、
Kristaps