Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 您好!
现在、我们用4~6小时测试 LMR14050功能、然后发现输出电压从6V 下降到2V。
我们是否可以收到您的建议并再次查看原理图以进行检查?
6V3是电机电源、使用0.1uF 连接至 M-。
感谢你的帮助。
此致、
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
回复一些信息以供您参考、如下所示。
VIN 为8.4V
2.峰值输出为6.3V/0.8A 和3A
SW 波形如下所示。
4.随附的 PCB 布局。
5.散热焊盘确认正常--在 PCB 接地上焊接良好
谢谢。
此致、
Eric