请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27511 您好!
我使用的是 UCC27511栅极驱动器的 LTSPICE 模型、我对它们有一些问题、可能是由于接地基准。 我正在模拟 ANPC 拓扑、正如您在随附的图片中所见、隔离式栅极驱动器的接地基准位于中间点。 每个栅极驱动器的接地端连接到各自的晶体管源极时、VDD 为7.2V。 然而、PWM 模式的创建如 las 图片所示、它们是0V 至5V 的信号。 如果这些信号连接到相应驱动器的输入端、则模型不起作用。 PWM 基准是否有任何问题?
提前感谢您。
此致、
Maria。