This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:PWM 中的栅极驱动器基准有问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699879/ucc27511-problem-with-gate-driver-reference-in-pwm

器件型号:UCC27511

您好!

我使用的是 UCC27511栅极驱动器的 LTSPICE 模型、我对它们有一些问题、可能是由于接地基准。 我正在模拟 ANPC 拓扑、正如您在随附的图片中所见、隔离式栅极驱动器的接地基准位于中间点。 每个栅极驱动器的接地端连接到各自的晶体管源极时、VDD 为7.2V。 然而、PWM 模式的创建如 las 图片所示、它们是0V 至5V 的信号。 如果这些信号连接到相应驱动器的输入端、则模型不起作用。 PWM 基准是否有任何问题?

提前感谢您。

此致、

Maria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maria:

    欢迎使用 e2e! 感谢您询问 UCC27511、我是为该器件提供支持的应用工程师。
    您的应用是什么? 您提到的是隔离式栅极驱动器。 UCC27511不是隔离式的、您是否需要隔离式栅极驱动器?

    UCC27511上的 GND 引脚电压是0V 还是低于0V? 如果 GND 不是0V、且 PWM 从0V 变为5V、则 IN 引脚可能无法达到输入高阈值。 在这种情况下、我们将需要一个电平转换器来将输入 PWM 正确地参考到栅极驱动器 GND。

    使用 PNP 晶体管和几个电阻器、可以将输入信号电平转换到栅极驱动器的接地端、通过将基极接地、5V PWM 可以在集电极位于驱动器接地端时从发射极打开晶体管。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    这正是发生的情况。 如图所示、栅极驱动器是隔离式的、因此每个接地端都连接到各自的电源(每个用于门控的逆变器的电源)。 因此、三个底部晶体管的源极连接到350V、而我的 PWM 从0变为5V。 您能否向我展示如何使用电平转换器解决这个问题?

    非常感谢您的帮助。

    非常感谢大家。

    此致、

    Maria。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maria:

    感谢您的更新、听起来这是一个非常有趣的仿真。 我想向您展示一些可帮助您解决问题的应用手册。

    首先查看此应用手册中的图2、了解应如何实现电平转换器。 www.ti.com/lit/an/slua169/slua169.pdf
    接下来、请查看此应用手册中的如何使用低侧驱动器驱动高侧。 www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我!
    谢谢、