This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175开关占空比变化和频率快速跳跃

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670045/lm5175-lm5175-switching-duty-cycle-change-and-frequency-skip-rapidly

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:LM2575

你(们)好

通道2 -电感电流。

通道3 - SW 开关波形。

℃25 μ A 测试:  负载>300mA。  开关稳定。    


2.-40测试:  负载>300mA。  开关不稳定。 当我们将输入电压增加到30V 时、 会快速出现大/小占空比变化、从而产生更大的输出纹波。   

但这使我感到困惑,通常在轻负载时,可能会有大/小占空比快速变化。 但为什么在低温条件下增加输入电压也会发生这种情况。   


℃μ A 测试:  负载>300mA。  开关稳定。

因此,这可能是由于温度 低时的电容造成的?

产生散射占空比和频率的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路看起来像在 DCM 下运行、第二幅图的波形看起来像在降压/升压转换模式的临界状态下。 您的输出电压是多少? 您能否发送原理图进行审阅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 LM2575、抱歉让您感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要为 LM2575新发布一篇文章、该文章将指导您找到合适的工程师来为您提供支持。 让我们现在关闭此主题。