Other Parts Discussed in Thread: LM2575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件:LM2575
你(们)好
通道2 -电感电流。
通道3 - SW 开关波形。
℃25 μ A 测试: 负载>300mA。 开关稳定。
2.-40℃测试: 负载>300mA。 开关不稳定。 当我们将输入电压增加到30V 时、 会快速出现大/小占空比变化、从而产生更大的输出纹波。
但这使我感到困惑,通常在轻负载时,可能会有大/小占空比快速变化。 但为什么在低温条件下增加输入电压也会发生这种情况。
℃μ A 测试: 负载>300mA。 开关稳定。
因此,这可能是由于温度 低时的电容造成的?
产生散射占空比和频率的原因