This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116评估板

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681635/lm5116-lm5116-evaluation-board

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5119

我正在测试 LM5116评估板的性能和功能、以验证它是否满足我们的要求。 我执行的测试是将电池与评估板的输出并联。 但是、当连接具有 OCV 13.5V 的电池时、输出电压似乎从所需的12V 下降到大约10V。 请提供纠正问题的建议。 下面显示了用于相同目的的演示电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安苏里、您好!

    启动至预偏置负载可能会导致 HSF 的栅极驱动电源出现问题。 我会尝试将 Cboot 从1uF 降低到100nF。 100nF 应该足够了。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我将对此进行研究、并告知结果。

    在为20A 负载升级设计时、我还有另一个疑问。 如果假设我使用 SMD 型 MOSFET、热耗散会受到影响吗? 如果我将 MOSFET 用于在恶劣环境条件下运行这么多小时的汽车应用、MOSFET 是否能够表现良好? 如果 SMD 可以继续、或者我应该在输出端切换到离散类型以获得20A 负载、请向我提供建议

    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您为200W 设计实施双相控制器。 您可以将 LM5119视为可配置为每相10A 的双相设计的器件。 这将有助于控制功率组件的温升。 如果您仍然选择使用单相、则需要使用散热器或气流。 有关计算 FET 中的功率耗散、请参阅以下链接。


    www.ti.com/.../slyt664.pdf


    希望这对您有所帮助?

    David。