请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 主题中讨论的其他器件: LM5119
我正在测试 LM5116评估板的性能和功能、以验证它是否满足我们的要求。 我执行的测试是将电池与评估板的输出并联。 但是、当连接具有 OCV 13.5V 的电池时、输出电压似乎从所需的12V 下降到大约10V。 请提供纠正问题的建议。 下面显示了用于相同目的的演示电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢您的回复。 我将对此进行研究、并告知结果。
在为20A 负载升级设计时、我还有另一个疑问。 如果假设我使用 SMD 型 MOSFET、热耗散会受到影响吗? 如果我将 MOSFET 用于在恶劣环境条件下运行这么多小时的汽车应用、MOSFET 是否能够表现良好? 如果 SMD 可以继续、或者我应该在输出端切换到离散类型以获得20A 负载、请向我提供建议
Anushree