This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:始终在保护模式下工作、如何正常工作?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669205/lm5121-always-work-in-the-protection-mode-how-to-work-normally

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我根据典型应用设置参数、但它不起作用。

现在、当我将输入电压设置为8V 时、DS 电压几乎为8V、DG 电压大约为5V。 根据数据表、可能浪涌电流超出限制。 但我不明白为什么呢? 还有其他问题吗?

此外、RES 始终处于重新启动模式。  RES 上有一个三角波。

LO 上没有输出。  

FB COMP 全部为零。

如何将保护模式移至正常模式?

此致、

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的第一个问题是、如果不使用输入断开开关、为什么选择 LM5121而不是 LM5122?

    如果您看到 RES 始终处于重新启动模式、则表示您的电路具有永久过流条件。 如果 FB 始终为0、则意味着您的输出短路。 否则、FB 不应为零、因为输入将传递到 Vout、而 FB 是由输出感应电阻分压器确定的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、推荐使用 LM5121、但在设计时、我们忽略了断开开关。
    我将输入设置为8V、输出几乎为7V、因此我不明白为什么在输出短路时仍会获得输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMMM、现在我们使用了一个新芯片、有所改变。

    蓝色一个是 LO 输出、绿色一个是 COMP、紫色一个是 电感器的电流。

    下图清楚地显示了详细信息。 COMP 的峰值约为2V。

    绿色波形发生变化以检测输出电压、波形为:

     最后一幅图片中的绿色是 FB 波形。 它的峰值约为1.2V。

    那么、您能帮我弄清楚为什么这种模式与我描述的模式类似? 我可以调整什么以使其在正常模式下工作?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是注意到您的电路上有一个错误。 您的 VBOOST 直接馈送到 COMP 引脚。 它应该被断开。 即切断 R70-Vboost 和 COMP 之间的连接。