This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:即使在空载条件下也会触发 LM5122 OCP、以及为什么引脚14上具有残余电压

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671213/lm5122-lm5122-ocp-is-being-triggered-even-at-no-load-condition-and-why-has-residual-voltage-on-pin-14

器件型号:LM5122

您好、专家、

请帮助支持以下 LM5122、了解在启动时触发 OCP 的相关信息。 测试期间 、注意到 LM5122的 RES 引脚(引脚14)在关断期间以及在启用 IC 之前具有大约250mV 的残余电压(IC 禁用的实现是通过拉 UVLO 引脚(引脚6)来实现的) 在 Vin 开/关循环期间的某个时间、IC 进入 OCP、如下面的波形所示、其中 RES 引脚充电至大约4.3V、并在恢复正常状态之前重试7个三角脉冲。 如波形所示、大容量电压(CH4)在此期间未升压、仅在7个三角脉冲完成后升压。

 

我们想知道为什么即使在空载条件下也会触发 OCP、以及为什么引脚14上有残余电压

 

条件:

               Vin = 44Vdc

               LOAD =无负载条件

 

CH1:BOOST_EN (启用 IC:HIGH = ENABLE)

CH2:RES 引脚(LM5122的引脚14)

CH3:输入浪涌电流

CH4:Bulk 电压(稳定在70Vdc)

 

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动时的浪涌电流会触发 RES。 RES 周期斜升周期应为8、但您只能看到7。 必须有一些中断 RES 循环的东西。 请分享您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您好、Youhao、

     

    与大约50A 的满载输入电流相比、浪涌较小。  请参阅随附的原理图以供参考。 请帮助客户尽快提供反馈、因为客户将会发布 PCB、并且他们希望实施任何需要解决问题的解决方案。

    谢谢。

     

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric Lai @TI.com    


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否说满负载电流为50A? 这是否意味着它是2.2kW 设计? 我认为 LM5122不能处理这么高的功率。 如果您使用非常大的 MOSFET、由于 LM5122栅极驱动器限制、大型 FET 的导通和关断速度较慢、因此可能会出现击穿问题。 然后可以产生极高的开关电流来触发 OCP。 如果可以、请将完整原理图发送给我们以供查看。 如果原理图是机密的、您可以通过电子邮件发送至我的 TI 邮箱。 让我在这里结束这个主题、我们可以通过电子邮件进行讨论。