This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:询问 BQ24297的 SYS 问题

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671168/bq24297-ask-about-the-sys-problem-for-bq24297

器件型号:BQ24297

询问 SYS 问题、目前我没有测试保持最小系统电压功能、这是否需要 FW 设置?

如果我想无论 BAT 如何、都将升压保持在4.35V、这是否可行? 如果是、如何设置 FW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、  

    仅当电池电压低于 VSYSMIN 设置时、才会维持系统电压。 一旦电池电压升至高于此值、SYS 电压将使用 BAT 电压进行跟踪。 此外、必须有一个适配器来调节 VSYSMIN。 最大可编程 SysMin 电压为3.7V。

    如果您想使用充电器的升压模式(OTG)功能、最低可编程升压电压为4.55V。 然而、为了保持这一状态、VBAT 必须高于3.0V、并且 OTG 的输出为充电器的 VBUS 引脚。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说什么?

    必须有适配器来调节 VSYSMIN。 最大可编程 SysMin 电压为3.7V。

    您是否说稳压器设置是指这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、

    是的、您回答正确。 适配器必须存在以调节 VSYSMIN。

    是的、该表显示了 VSYSMIN 可编程寄存器位。

    这里的重要一点是、这是个最小电压、当 BAT 电压上升到高于此阈值时、SYS 电压也会上升。

    此致、

    Joel H