This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:关于 SPI 接口

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699031/lp8863-q1-about-spi-interface

器件型号:LP8863-Q1

您好!

您能不能告诉我 LP8863-Q1 SPI 接口。

选择 SPI 通信时、
  并行连接所有 CLK / DI / DO / CS。
  是这样吗?
  请告诉我连接示例。

选择 SPI 时、
  每个 IC 控制均由 CS 引脚控制。
  是这样吗?

使用多个 LP8863-Q1时、
  在 SPI 模式下、连接的 IC 的最大数量是否有限制?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、
    您基本上只需要 SPI 总线的答案、而不用说 LP8863。
    1、相关费用。 DI 进入主器件 DO 引脚、DO 进入主器件 DI 引脚、CLK 和 CS 进入主器件上的同一引脚。
    2.是,CS 应为低电平。 但是、如果您只有一个 SPI 芯片、则可能只需将引脚接地。
    3、不确定、但我猜10分以上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    感谢您的参与。 请在下面找到您的问题的答案:
    1.你(和李 Davis39)是正确的。
    2.是的、正确、如图1 (SPI 时序图、数据表)所示、当 SS 接地时会发生传输。
    3、每个 IC 需要一个芯片/从器件选择、具体取决于总线电容。 通常,当您添加更多设备以添加最终限制速度的 CBus 时(但对于任何 SPI 设备都是如此)

    此致、

    David D Quintana